Status

Bestimmt, ob und wie der Benutzer sich zur Laufzeit anmelden kann. Ein Benutzer kann schon zur Entwicklungszeit deaktiviert werden. Dies ist insbesondere nötig, wenn z. B. vor der Inbetriebnahme Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden, bei denen ein Benutzer erstmalig sein eigenes Passwort vergeben soll.

Zur Laufzeit kann ein Benutzer von seinem Administrator deaktiviert werden, wenn der Benutzer z. B. längere Zeit abwesend ist.

Ein Benutzer wird zur Laufzeit automatisch gesperrt, wenn der Parameter Maximal erlaubte Anmeldefehlversuche in seiner Benutzergruppe aktiviert ist: Vergisst ein Benutzer sein Passwort oder versucht eine unautorisierte Person, sich unter einem Benutzernamen anzumelden, so wird sein Status vom System auf gesperrt gesetzt.

Der Status gesperrt kann zur Laufzeit auch vom Administrator vergeben werden.

Einstellung

Beschreibung

Deaktiviert

Der Benutzer kann sich nicht beim System anmelden. Er wird zur Laufzeit in den Verwaltungsdialogen als inaktiv gekennzeichnet.

Aktiviert

Der Benutzer kann sich mithilfe von Anmeldenamen und Passwort beim System anmelden.

Aktiviert, beim nächsten mal Passwort ändern

Der Benutzer kann sich mithilfe seines Anmeldenamen und einem vorgegebenen Passwort anmelden. Er wird nach der Anmeldung jedoch dazu aufgefordert, sein Passwort zu ändern.

Parameter für Modul: