Maximal erlaubte Anmeldefehlversuche
Legt fest, wie oft hintereinander ein Benutzer ein falsches Passwort eingegeben haben muss, bis er vom System gesperrt wird. Dies beugt einem Missbrauch durch nicht autorisierte Personen vor. Ein Benutzer bleibt solange gesperrt, bis sein Status vom Administrator wieder auf aktiviert gesetzt wird.
Beispiel:
Ist im Parameter der Wert 3 angegeben, dann darf ein Benutzer zweimal hintereinander das Passwort falsch eingeben – beim dritten fehlerhaften Anmeldeversuch wird der Benutzer gesperrt.
Ist im Parameter der Wert 0 angegeben (Standardeinstellung), so sind beliebig viele Anmeldeversuche erlaubt. Die Funktion ist dann deaktiviert.
Parameter für Modul: