Umschaltkennung

Je nach Einheitenklassentyp (variablen-/sprachabhängig) beinhaltet die Umschaltkennung einen Wert, der bestimmt, wann die Einheitenumrechnung in dieser Einheitenklasse aktiv ist.

Einheitenklassentyp

Beschreibung

(sprachabhängig)

Dieser Einheitenklassentyp bewirkt die Umrechnung von Prozessvariablenwerten in Abhängigkeit von der in einer Applikation gewählten Sprache. Im Parameter Umschaltkennung kann die gewünschte Sprache ausgewählt werden. Hier stehen alle Sprachen zur Auswahl, die in der Konfiguration der Sprachumschaltung hinzugefügt wurden.

(variablenabhängig)

Eine Einheitenklasse dieses Typs bewirkt die Umrechnung über Einheitenobjekte in Abhängigkeit von einem Prozessvariablenwert (siehe Parameter Umschaltvariable). Hier ist also der Wert anzugeben, den die Umschaltvariable annehmen muss, damit die Einheitenumrechnung in dieser Einheitenklasse aktiv ist.

Parameter für Modul: