Implementierung der Protokollierung
In diesem Kapitel werden stichwortartig einige typische Problemstellungen einer Protokollierung unter VisiWin aufgeführt. Die zentrale Frage ist: „Wo finde ich was?“. Hier geht es also um eine Überblick der Projektierungsschritte.
| Aufgabe | Projektierung |
|---|---|
| Variablenwertänderungen aufzeichnen | Die Prozessvariablendefinitionen beinhalten den Parameter Wertänderungen im Protokollserver aufzeichnen. Wird dieser Parameter aktiviert, wird bei einer Wertänderung der Variablen ein entsprechender Eintrag in die Protokolldateien geschrieben. |
| Standort der Protokolldatei(en) festlegen | In der Konfiguration des Protokollsystems (Knoten im Projektexplorer) befinden sich Einstellungen zur Administration der Protokolldateien. Hier wird festgelegt, in welchem Verzeichnis und unter welchem Namen die Protokolldateien angelegt werden. |
| Weitere Protokollereignisse definieren und auslösen | Die Definition eigener Protokollereignisse bezieht sich meist auf Vorgänge aus der Visualisierungsapplikation. Wann
wurde welche Interaktion vom Bediener ausgeführt? Welche Kommentare oder zusätzlichen Informationen wurden dazu
hinterlegt? Die Definition dieser Ereignisse wird im Protokolleditor durch das Anlegen neuer Kategorien, Protokollereignisse und -parameter realisiert. Das Auslösen hingegen muss in der Applikation über Funktionen der Steuerelemente oder Quellcode implementiert werden.
|
| Ansicht auf die aufgezeichneten Daten | Das Steuerelement HistoricalLoggingList listet die aufgezeichneten Ereignisse aus den
Protokolldateien auf. Sowohl Steuerelement, als auch Klasse beinhalten einen Filter. Der programmatische Zugriff auf
die Daten der Protokolldateien ist über die Methode |