Das VisiWin Systemmodul Prozessdatenüberwachung

Die VisiWin Prozessdatenüberwachung ergänzt die Funktionen der VisiWin Alarmverwaltung. Während die Alarmverwaltung nur die Überwachung von Prozessvariablenzuständen erlaubt, kann in der Prozessdatenüberwachung auch die Überwachung analoger Größen auf z. B. Grenzwertüberschreitung erfolgen.

Das Systemmodul enthält als zentrales Element die Definition der Überwachung. Hier wird festgelegt, welche Prozessgröße oder welche Definition von der Serverkomponente beobachtet werden soll, auf welche Kriterien diese Größe überwacht wird und was im Falle eines Überwachungsereignisses zu tun ist.

Zum Beispiel im Fall der Grenzwertüberwachung erfolgt die Ausgabe eines Überwachungsereignisses (einer Grenzwertüberschreitung) über die Manipulation eines weiteren Prozessvariablenwertes: Überschreitet der Wert der zu überwachenden Variable eine der angegebenen Grenzen, so wird ein Bit in der Ausgabevariable gesetzt.

Diese Ausgabevariable kann als Statusanzeige in der Applikation verwendet werden. Die Festlegung der Ausgabevariablen als Ereignisvariable eines Alarms aus der Alarmverwaltung ermöglicht zusätzlich die zentrale Erfassung eines Überwachungsereignisses in der Alarmverwaltung. In der Alarmdefinition wird dann festgelegt, mit welchen Parametern (Text, Erscheinungsbild, Quittierung etc.) das Überwachungsereignis dargestellt werden soll.