Komponenten (Systemmodul Rezepte)

Komponenten des Systemmoduls und ihr Zusammenspiel.

Das folgende Diagramm zeigt die Komponenten des EASY UI Designer Systemmoduls Rezepte. Die Aufgabe jeder Komponente sowie das Zusammenspiel der Komponenten werden weiter unten erläutert.

Komponenten des VisiWin Systemmoduls Rezepte

Variablenserver
Der Variablenserver liefert die an den Rezepten beteiligten Prozesswerte und überträgt sie in die SPS. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel Variablen.
Rezeptserver
Der Rezeptserver liest aus der Projektdatei die Definitionen der Rezeptklassen aus. Er legt Speicherbereiche für die Rezeptklassen an, den sog. Rezeptpuffer. Er dient als Schnittstelle zwischen Clients, Variablenserver und Rezeptdateien.
Informationen zu den Einstellmöglichkeiten des Rezeptservers finden Sie im Kapitel .
Rezeptclient
Der Rezeptclient ermöglicht als zentrale Sammelstelle in einer Visualisierungsapplikation den Zugriff auf die im Rezeptserver gepufferten Rezeptdaten und die Funktionen des Rezeptservers.
Steuerelemente/VisiWin API
Die Steuerelemente im Rezeptmodus können zwischen zwei Ansichten umgeschaltet werden. Sie können entweder die aktuellen Werte aus dem Variablenserver oder Werte aus dem Rezeptpuffer des Rezeptservers anzeigen. Im VisiWin API kann mithilfe des Rezeptklassenobjektes programmatisch auf den Rezeptserver zugegriffen werden.
Projektdatei
Die Projektdatei enthält die Definitionen des Systemmoduls Rezepte. Zur Entwicklungszeit muss festgelegt werden, welche Prozessvariablen zu einem Rezept gehören (Rezeptelemente). Über die Parameter einer Rezeptklasse wird festgelegt, wie und wo Rezeptdaten verarbeitet werden.
Rezepteditor
Der Rezepteditor ist das Projektierwerkzeug für die Definitionen des Systemmoduls Rezepte.
Rezeptdateien
Die Rezeptdateien enthalten die anhand von Rezeptdefinitionen zusammengestellten Listen der Rezeptwerte. Nähere Informationen zu den Formaten für Rezeptdateien finden Sie im Kapitel .

Siehe auch

  • Konzepte und Grundlagen
  • Objektdefinitionen
  • Konfiguration