Änderungshistorie (Rezeptdaten)
Speichert automatisch erkannte Änderungen an den Rezeptwerten.
Die Änderungshistorie kann für jede Rezeptklasse individuell konfiguriert werden (siehe Parameter Änderungshistorie aktivieren). Ist sie aktiv, wird bei Änderung einer Rezeptvariablen ein Änderungseintrag erzeugt. Dieser wird beim Speichern des Rezeptes zusätzlich zu den Rezeptwerten in die Rezeptdatei abgespeichert. Beim Laden werden alle Änderungseinträge wieder aus der Datei zurück in den Speicher geladen und können dann angezeigt werden.
Folgende Daten werden in einem Änderungseintrag abgespeichert:
- Zeitstempel
- Datum und Uhrzeit der Änderung.
- Benutzername
- Der Anmeldename bzw. vollständige Name des Bedieners aus der Benutzerverwaltung, der die Notiz verfasst hat.
- Variablenname
- Vollständiger Name der Variablen.
- Alter Wert
- Bisheriger Wert der Variablen.
- Neuer Wert
- Neu eingegebener Wert der Variablen.