Informationsvariablen (Rezeptdaten)

Prozessvariablen, die den Namen eines Rezeptes speichern.

Die Rezeptklasse kann zwei Textvariablen verwalten, die zu bestimmten Zeitpunkten mit dem Rezeptnamen beschrieben werden. Dies können auch externe Variablen sein, die in der SPS liegen. Vor allem die Variable Rezeptnamenvariable SPS ist hilfreich, um das in die SPS geschriebene Rezept auch nach einem Neustart der Visualisierung wieder zu ermitteln.

Anmerkung: Die Variablen sollten von der SPS nur gelesen aber nicht beschrieben werden.
Anmerkung: Die Angabe einer Variable kann entfallen. Dann wird der jeweilige Parameter vom Rezeptserver ignoriert. Die Rezeptnamen stehen dann nur in den Informationsblöcken des Rezeptpuffers zur Verfügung.
Rezeptnamenvariable Puffer
Enthält den Namen des Rezeptes, welches zuletzt in den Puffer geladen wurde.
Rezeptnamenvariable SPS
Enthält den Namen des Rezeptes, welches zuletzt in den Prozess geladen wurde.

Siehe auch