Rezeptnamenvariable SPS
Bei den DatenübertragungsaktionenSenden und Schreiben werden Rezeptdaten in den Variablenserver und damit meistens in die SPS geschrieben.
- Senden
- Der Inhalt einer Rezeptdatei wird über die Angabe des Rezeptnamens direkt in den Variablenserver übertragen.
- Schreiben
- Der Inhalt des Rezeptpuffers wird in den Variablenserver übertragen. In diesem Fall liegt der Rezeptname normalerweise in der Verwaltung des Rezeptpuffers vor, da zuvor eine Rezeptdatei geladen wurde. Wird der Rezeptpuffer neu initialisiert, so wird ein Leertext als Rezeptname verwendet.
Der Rezeptname wird in die in diesem Parameter angegebene Variable geschrieben. Der Name steht ebenfalls im Informationsblock für den Prozess bereit.
Parameter für
- Modul Rezepte:
- Rezeptklasse