Notizen (Rezeptdaten)

Vom Bediener individuell eingegebene Texte.

Wenn der Entwickler des Projektes eine Oberfläche zum Eingeben von Notizen in das Projekt eingebaut hat, kann ein Bediener beliebig viele Texte als Notiz zu einem Rezept hinzufügen. Diese Texte werden beim Speichern des Rezeptes zusätzlich zu den Rezeptwerten in die Rezeptdatei abgespeichert. Beim Laden werden sie wieder aus der Datei zurück in den Speicher geladen und können dann angezeigt werden.

Folgende Daten werden zu einer Notiz abgespeichert:

Zeitstempel
Datum und Uhrzeit, wann der Bediener die Notiz verfasst hat.
Benutzername
Der Anmeldename bzw. vollständige Name des Bedieners aus der Benutzerverwaltung, der die Notiz verfasst hat.
Anmerkung: Ob der Anmeldename oder der vollständige Name gespeichert wird, hängt von der Einstellung Vollständigen Namen in Laufzeitdaten speichern ab.
Text
Der individuell vom Bediener eingegebene Text der Notiz.
Anmerkung: Notizen werden mit allen anderen Rezeptdaten normalerweise im Rezeptpuffer verwaltet. Nur dort können sie neu angelegt oder gelöscht werden. Erst beim Speichern eines Rezeptes werden diese Notizen in die Rezeptdatei geschrieben. Für eine Analyse der Rezepte können die Notizen auch direkt aus einer Rezeptdatei gelesen werden.