Prozess

Bezeichnet die Datenverarbeitung unterhalb des Rezeptservers.

Die Herstellung oder Verarbeitung eines Produktes erfolgt von einer Maschine, die durch eine Steuerung (SPS) überwacht und kontrolliert wird. Um ein bestimmtes Produkt herzustellen, benötigt die SPS bestimmte Parameter, mit denen einzelne Maschinenteile eingerichtet oder umgerüstet werden. Diese Parameter sind die Rezeptdaten. Sie werden in der Steuerung in Variablen abgelegt. Diese Variablen werden von einer Kommunikationskomponente aus der SPS ausgelesen und in den Variablenserver der Visualisierung übertragen. Dort werden sie dann als Rezept verarbeitet.

Anmerkung: Natürlich sind in der SPS und somit im Variablenserver noch weitere Variablen vorhanden, die verschiedene andere Informationen austauschen. Diese werden z. B. im Alarmserver oder im Trendserver weiterverarbeitet.

Der gesamte Bereich von Variablenserver bis Maschine wird aus Sicht des Rezeptservers als Prozess bezeichnet. SPS und Maschine stehen hier als Synonyme für datenverarbeitende Systeme außerhalb der Prozessvisualisierung EASY UI Designer.