Rezeptdefinition
Eine Rezeptdefinition, auch Rezeptklasse genannt, legt alle Parameter fest, die für die Fertigung eines Produktes eingestellt werden müssen.
Bei der Erstellung eines Projektes wurden Kommunikationskanäle mit Variablendefinitionen erstellt. Zur Laufzeit beinhalten diese Variablen verschieden Daten wie z. B. Sensordaten, Zustände, Alarminformationen, Ist-Werte und Soll-Werte. Letztere geben der Steuerung vor, wie und was eine Maschine tun soll.
Diese Sollwerte werden häufig thematisch zu verschiedenen Datensätzen zusammengefasst. Soll ein Bediener eine Unterstützung für die Verarbeitung verschiedener Inhalte eines Datensatzes bekommen, kann das Rezeptsystem dafür genutzt werden. Für den Datensatz wird dann eine Rezeptdefinition erstellt. In EASY UI Designer wird diese Rezeptdefinition Rezeptklasse genannt, sie könnte auch Rezepttyp, Produkttyp oder nur Produkt genannt werden. Gibt es thematisch verschiedene Datensätze, so werden dafür jeweils individuelle Rezeptklassen definiert.