Variablen (Rezeptdaten)
Liste von Prozessvariablen, enthält den Namen, den Wert und den Datentyp.
Eine Rezeptdefinition besteht im Wesentlichen aus einer Liste von Variablen. Diese werden mithilfe eines Rezeptelementes zur Rezeptdefinition hinzugefügt.
Zur Laufzeit liegen im Rezeptpuffer Kopien der originalen Prozessdatenwerte vor und können dort bearbeitet werden. Werden die Variablenwerte in eine Rezeptdatei gespeichert, wird zusätzlich zum Wert der Variablenname bzw. Alias gespeichert, um die Werte beim Laden wieder eindeutig zuordnen zu können. Zusätzlich wird der Datentyp der Variablen gespeichert. Dieser ist notwendig, um den in der Datei meistens textuell abgespeicherten Wert wieder zurück konvertieren zu können.