Variablen auswählen (Dialog)
Dialog für die Mehrfachauswahl von Variablen.
Rezeptelemente können manuell über das Kontextmenü Neu des Tabelleneditors oder mit der Funktionstaste
F8 zur Rezeptklassendefinition hinzugefügt werden. Anschließend muss in der Spalte
Variable der Variablenname festgelegt werden durch Eintippen des korrekten Namens. Alternativ kann
auch mithilfe der
-Schaltfläche der Variablenauswahldialog geöffnet werden.
Einfacher geht die Auswahl über den Dialog Variablen auswählen, der mithilfe des gleichnamigen Kontextmenüs des Tabelleneditors geöffnet werden kann. Dieser ermöglicht eine Mehrfachauswahl von Variablen. Durch die Auswahl eines Gruppenknotens kann auch eine komplette Hierarchie von Variablen mit einem Klick ausgewählt werden.
Das Auswahlsymbol vor dem Knotennamen zeigt die aktuelle Auswahl von Variablen an und ein Klick darauf ändert die Auswahl:
-
- In diesem Zweig sind keine Variablen ausgewählt. Ein Klick führt zur Auswahl des Knotens und aller Unterelemente.
-
- In diesem Zweig sind alle Variablen ausgewählt. Ein Klick führt zur Abwahl des Knotens und aller Unterelemente.
-
- In diesem Zweig sind einige Variablen ausgewählt. Ein Klick führt zur Abwahl des Knotens und aller Unterelemente.
Beim Schließen des Dialogs mit der Schaltfläche OK werden alle ausgewählten Variablen zur Rezeptklasse hinzugefügt. Sind die Variablen schon vorhanden, passiert nichts.