Unterstrich

Linie unter dem Text/der Grafik des Steuerelements im aktivierten Zustand.

Im TabBar kann die Anzeige einer Linie konfiguriert werden, die zur unterhalb des TabButtons angezeigt wird, der den ZustandChecked hat.

Zur Konfiguration des Unterstrichs stehen folgende Eigenschaften in der Kategorie Underline zur Verfügung:

ShowUnderline
Legt fest, ob der Unterstrich angezeigt wird.
UnderlineHeight
Legt die Höhe des Unterstrichs fest.
UnderlineMode
Legt die Länge des Unterstrichs im jeweils aktiven TabButton fest.
TabWidth
Der Unterstrich ist so lang wie der jeweils aktive TabButton breit.
ContentWidth
Der Unterstrich ist so lang wie der Text/die Grafik des jeweils aktiven TabButtons.

Die Farbe des Unterstrichs wird über die Eigenschaften in der Kategorie Colors festgelegt.

Betrifft:

SelectBox, TabBar