PDFViewer
Steuerelement zum Anzeigen eines PDF-Dokuments.
|
Symbol |
|
|
Menüband |
Start > Steuerelemente > Ein-/Ausgabe > Media > PDFViewer |
Das Steuerelement "PDFViewer" verwendet den eingebauten PDF-Viewer des Browsers, um ein PDF-Dokument anzuzeigen. Das PDF-Dokument kann mit oder ohne Werkzeugleiste angezeigt werden.
PDFViewer mit Werkzeugleiste
Funktionalitäten
Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:
-
Anbindung an die Benutzerverwaltung zur Sperrung der Bedienbarkeit
Diese Funktionalitäten können Sie über die Eigenschaften im Fenster Eigenschaften konfigurieren, wenn Sie das Steuerelement im Designer oder in der Dokumentgliederung markieren.
Style
Für das Steuerelement stehen keine System-Styles zur Verfügung. Es können auch keine benutzerdefinierten Styles erstellt werden.
Zur Konfiguration der Anzeige des PDF-Dokuments stehen folgende Eigenschaften in der Kategorie "PDFViewer" zur Verfügung:
ShowToolbar
Legt fest, ob die Werkzeugleiste des im verwendeten Browser mitgelieferten PDF-Viewers angezeigt werden soll.
Source
Legt den Pfad zum PDF-Dokument innerhalb des Client-Projektordners fest. Dieses PDF-Dokument wird in den PDFViewer geladen.
StartPage
Legt die Seite des PDF-Dokuments fest, die nach dem Laden des Dokuments in den PDFViewer angezeigt wird.
Zoom
Legt den Skalierungsfaktor in Prozent fest.
0: Keine Größenänderung
1 - 100: Skalierungsfaktor in Prozent
Verwandte Themen: