Flache Hierarchie der Textgruppen
Die Verschachtelung der Textgruppen wird in eine flache Liste aufgelöst.
Die lokalisierbaren Texte können in VisiWin mit Textgruppen hierarchisch strukturiert werden. Das XLIFF-Format unterstützt ebenfalls das hierarchische Abspeichern von Texten. Dieses Verhalten kann mit dieser Option abgeschaltet werden, so dass alle Texte in der XLIFF-Datei in einer flachen Liste abgespeichert werden.
-
Diese Einstellung ist nur verfügbar für den Dateityp "Xliff". Bei allen anderen Dateitypen wird die Hierarchie immer flach abgespeichert.