Identische Texte importieren

Texte werden nur importiert, wenn die Texte der Quellsprache und in der Importdatei übereinstimmen.

Diese Option verhindert, dass falsche Übersetzungen in das Projekt importiert werden. Das kann passieren, wenn eine Exportdatei beim Übersetzer in Bearbeitung ist, der Entwickler im Projekt aber den Ursprungstext in der Entwicklersprache verändert oder anpasst.

Einstellung

Beschreibung

o

Funktion ist ausgeschaltet, Prüfung findet nicht statt.

þ

Funktion ist eingeschaltet, Prüfung findet statt. Unterschiedliche Texte werden nicht importiert.

Diese Option kann nicht aktiviert werden, wenn für den Import auch die Quellsprache ausgewählt wurde (siehe Option Quellsprache importieren auf der Karteikarte Optionen).

Beispiel

Zeitpunkt

Aktion Projekteur

Aktion Übersetzer

Projektdatei deutsch

Projektdatei englisch

Exportdatei deutsch

Exportdatei englisch

T1

Text eingeben

 

Hallo Welt

-

 

 

T2

Texte exportieren

 

 

 

Hallo Welt

–

T3

 

Texte übersetzen

 

 

Hallo Welt

Hello world

T4

Text ändern

 

Hallo Europa

-

 

 

T5a

Texte importieren

Option aus

 

Hallo Europa

"Hello world"
  • Hier wird eine falsche Übersetzung importiert!

Hallo Welt

Hello world

T5b

Texte importieren

Option ein

 

Hallo Europa

– 

  • Die Option prüft nun beim Import, ob der Text aus "Projektdatei deutsch" mit dem Text aus "Exportdatei deutsch" übereinstimmt. In diesem Fall nicht, d. h. es wird kein Text importiert.

Hallo Welt

Hello world