Texte importieren
Der Import dient dazu, die vom Übersetzer zurückgegebenen Texte aus der zurückgelieferten Datei (Importdatei) in die Projektdatei zu übernehmen.
Nachdem auf den Karteikarten Datei, Sprachen und Optionen alle Daten eingegeben wurden, wird die Funktion mit der Schaltfläche Importieren ausgelöst. Anschließend zeigt eine Meldung den Erfolg an oder es werden die Fehler detailliert aufgelistet (siehe Fehleranzeige).
Auf der Karteikarte Statistik werden Ergebnisse zu den eingestellten Daten angezeigt.
Der Import beschränkt sich dabei nur auf die in der Projektdatei bestehenden Texte. Wird die Importdatei um neue Texte erweitert, werden diese nicht in die Projektdatei eingefügt!
Der Übersetzungsmanager ist keine Alternative zum Editor der Sprachumschaltung. Möchten Sie Texte zwischen mehreren Projekten oder zwischen einem Projekt und einer externen Datei austauschen oder hinzufügen, verwenden Sie stattdessen die Funktionen "Kopieren" und "Einfügen" über die Windows-Zwischenablage im Entwicklungssystem.
|
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Vollständiger Dateiname der Importdatei. Über die Schaltfläche
|
|
|
Aus Zwischenablage |
Statt einer Datei kann für den Import auch Text aus der Zwischenablage genutzt werden. Mit dieser Schaltfläche
wird er eingelesen und in der Textbox angezeigt. Ein evtl. vorher ausgewählter Dateiname wird gelöscht. Mit der
Schaltfläche |
|
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Angabe der Quell-/Ausgangssprache.
|
|
|
Angabe der Zielsprachen, die übersetzt wurden und nun ins Projekt importiert werden sollen.
|
|
|
Importiert auch die Quellsprache ins Projekt. |
|
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Legt fest, welche Texte importiert werden sollen. |
|
|
Nur Texte importieren, die bei der Quellsprache im Projekt und in der Importdatei identisch sind |
Texte werden nur importiert, wenn die Texte der Quellsprache übereinstimmen. |
|
Texte werden nur importiert, wenn die Anzahl, Nummerierung und der Typ der Textparameter korrekt sind. |
Die Tabelle zeigt, wie viele Textgruppen und Texte in der Importdatei/den Importdateien für welche Sprachen gefunden wurden.
Sprachauswahldialog
Zum Importieren von Texten müssen die Dateien angegeben werden, in denen die zu importierenden Texte enthalten sind. Hierbei kann es vorkommen, dass die Zielsprache nicht mehr in der Importdatei gespeichert ist. Dies passiert manchmal bei Xliff-Dateien, die von externen Übersetzungswerkzeugen geschrieben werden. Der Übersetzungsmanager versucht dann, anhand des Dateinamens die Zielsprache zu ermitteln. Ist dies auch nicht möglich, wird der Benutzer gefragt, welche Sprache die Importdatei enthält.
|
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
OK |
Die Zielsprache muss vorher aus der Liste ausgewählt werden. |
|
Abbrechen |
Die Zielsprache ist nicht zu erkennen. Die Datei wird dann für den Import ignoriert. |
oder Doppelklick auf
die Textbox wird ein Dateiauswahldialog geöffnet.
kann die Textbox wieder gelöscht werden.