PanoramaView

Ein Platzhalter-Steuerelement, das die Navigation durch mehrere Views ermöglicht.

Symbol

Menüband

Start > Steuerelemente > Navigation > Container > PanoramaView

Das Steuerelement "PanoramaView" enthält ein bis mehrere "PanoramaViewItems", an die jeweils eine View angebunden ist. Durch zwei sogenannte "Indicators", die im Standard als Pfeile dargestellt sind, kann zur Laufzeit durch die verschiedenen Views navigiert werden. Auch die Swipe-Geste kann auf Touchgeräten dafür genutzt werden.

Exemplarische Darstellung einer PanoramaView mit drei PanoramaViewItems

Funktionalitäten

Das Steuerelement unterstützt folgende Funktionalität:

Style

Die PanoramaView gibt es in folgenden Styles: Lenze.Default, LenzeCyan.Default, Custom.Default. Visuelle Unterschiede gibt es aufgrund ihrer Platzhalterfunktion jedoch nicht.

Aufbau und Eigenschaften der PanoramaView

Die PanoramaView und ihre Elemente

Das Steuerelement enthält interne Container für die Anzeige der View (PanoramaViewItem), die Navigationspfeile und die Indikatorkomponenten.

PanoramaView

Standardmäßig enthält die PanoramaView ein PanoramaViewItem. Unter PanoramaWViews lässt sich die Collection mit weiteren PanoramaViewItems ergänzen. Visuelle Anpassungen sind für die Navigationspfeile über die entsprechenden Farb- und Symboleigenschaften in den Kategorien "Left Arrow", "Right Arrow" und "Colors" möglich. Pro integriertem PanoramaViewItem wird ein Indicator-Element im Indicator Container angelegt. Im Default sind die Rahmen der Indicator eingefärbt und abgerundet, so dass sie als Punkte einen Überblick über den aktuellen Navigationsbereich geben. Darüber hinaus lassen sich aber auch Bilder oder Texte für jedes PanoramaView-Element anzeigen. Diese Optionen können unter "View Indicators Symbol" bzw. "View Indicators Text" generisch konfiguriert werden, die konkreten Bilder oder Texte sind jedoch am entsprechenden PanoramaViewItem auszuwählen.

Weiterhin kann die Swipe-Geste auf einem touchbasierten Endgerät (de-)aktiviert (Swipe enabled) und der zeitliche Übergang zwischen den Views (transition duration, Default ist 400 ms) festgelegt werden.

PanoramaViewItem

Um eine View anzuzeigen, muss sie in einem "PanoramaViewItem" an die Eigenschaft "View" angebunden werden. Das "PanoramaViewItem" kann mit einem Symbol oder Text verknüpft werden, der als Vorschau für die Navigation genutzt werden kann. Es ist ebenfalls möglich, eine Ansicht mittels der Benutzerrechte auszublenden.

Verwandte Themen: