Abtastzeit

Bestimmt, wie oft die Kommunikationskomponente geänderte Werte von Prozessvariablen in dieser Gruppe an den Variablenserver zurückgibt. Wird die Abtastzeit kleiner eingestellt als die Zykluszeit der Kommunikationskomponente, so werden die Daten im Zyklus der Kommunikationskomponente zurückgegeben (da eine Änderung maximal im Zyklus des OPC-Servers auftreten kann). Sinnvoll ist die Einstellung jedoch, wenn die Abtastzeit ein vielfaches der Zykluszeit der Kommunikationskomponente ist, insbesondere, wenn eine schnelle Anzeige in der Applikation nicht benötigt wird. In diesem Fall werden geänderte Werte aus der Kommunikationskomponente in der eingestellten Abtastzeit an den Variablenserver zurückgemeldet. Dies führt zu einem reduzierten Datenaufkommen zwischen Kommunikationskomponente und Variablenserver.

Parameter für Modul: