Alarmklasse
Über den Parameter Alarmklasse wird einem Alarm ein Verweis auf eine bestehende Alarmklasse hinzugefügt. Damit sind alle Eigenschaften dieser Alarmklasse für den Alarm gültig.
Die angegebene Alarmklasse enthält unter anderem die Quittierungsphilosophie und verschiedene Parameter, die die Darstellung in den Alarmsteuerelementen beeinflussen.
Die in einer Alarmdefinition angegebene Alarmklasse hat nur eine Funktion, wenn der Alarm ein Bitalarm (siehe Parameter Typ) ist. Bei numerischen oder Bitblock-Alarmen enthält jede einzelne Zuordnung im Typ selbst den Parameter Alarmklasse.
Parameter für Modul: