Browsereigenschaften
Beinhaltet Informationen, die der Browser zum Lesen von Variableninformationen benötigt. Die über Browser festgelegte Browserkomponente hat hier die Möglichkeit, eigene Konfigurationseinstellungen abzuspeichern. Sowohl das Format als auch die Darstellung über einen Dialog sind individuelle Merkmale der Browserkomponente. Eine Beschreibung ist daher der entsprechenden Dokumentation zu entnehmen.
Hinterlegt die Browserkomponente also ihre Konfigurationswerte in diesem Feld, kann über die Schaltfläche
der entsprechende Konfigurationsdialog aufgerufen werden.
Anmerkung: Der Standard OPC-Browser VisiWin7.Opc.Brw.dll hinterlegt hier z. B. den Namen des
OPC-Servers, der für das Browsen verwendet wird. Dies kann also ein anderer OPC-Server sein, als der für die Kommunikation.
Über die Schaltfläche
kann ein anderer OPC-Server ausgewählt werden.
Parameter für Modul: