Einzelzugriff beim Schreiben auf Feldelemente mittels 'IndexRange'

Bestimmt, ob der schreibende Zugriff auf ein Feldelement das gesamte Feld auf die Kommunikationskomponente zurückschreibt.

Einzelne Feldelemente von einfachen Datentypen können laut OPC-UA-Spezifikation über einen Index beschrieben werden. Die Funktion IndexRange wurde zur Verbesserung der Datenkonsistenz und der Performance von Schreiboperationen eingeführt. Allerdings führt sie bei einigen OPC-UA-Severn zu einem undefinierten Fehler im OPC-UA-Server und in der SPS. Sollte der OPC-UA-Server dieses Fehlverhalten zeigen, können Sie diese Option deaktivieren.

Einstellung

Beschreibung

0

Bei Änderung eines Feldelements wird das ganze Feld im Zustand der letzten Änderung in die Steuerung geschrieben (Standardeinstellung).

1

Einzelne zu überschreibenden Feldelemente werden mit Hilfe der Funktion IndexRange in der Steuerung überschrieben, die anderen Feldelemente bleiben unverändert.

Parameter für Modul: