Definition: Kommunikationskanal (OPC UA)

Parametername

Beschreibung

Beim Anmelden von Monitored Items in Subscriptions keine registrierten Nodes verwenden

Legt fest, dass beim Anmelden der Variablen im OPC UA-Server die Original-ID verwendet wird.

Beim Lesen und Schreiben von Variablen die canonische Node-ID anstelle einer registrierten verwenden

Legt fest, dass der OPC UA-Server die kanonische NodeID anstelle der registrierten verwendet.

Beschreibung

Gibt einen beschreibenden Text für die Kommunikationskomponente an.

Browser

Legt die Komponente zum Übernehmen von Variableninformationen fest.

Browser Strukturpräfix

Legt einen Präfix für Strukturen fest.

Browsereigenschaften

Legt die Einstellungen für den Browser fest.

Einzelzugriff beim Schreiben auf Feldelemente mittels 'IndexRange'

Legt fest, ob einzelne Feldelemente auf die Steuerung geschrieben werden dürfen.

Einzelzugriff beim Schreiben auf Strukturelemente

Legt fest, ob einzelne Strukturelemente auf die Steuerung geschrieben werden dürfen.

Einzelzugriff auf Strukturelemente automatisieren

Legt fest, ob beim Start des Systems alle Strukturelemente auf ihre Einzelzugriffsmöglichkeit hin untersucht werden.

Encoding von Strukturen beim Systemstart ermitteln

 

Filter für Meldungen für die Diagnose (Meldungsschwall)

Legt fest, ob und welche Fehlermeldungen des OPC UA-Servers herausgefiltert (nicht gemeldet) werden sollen.

Halbierte Gruppenabtastrate bei Variablen durch den OPC-Server anfordern

Legt fest, dass der OPC-UA-Server die Variablen intern doppelt so schnell aktualisiert wie in der Abtastzeit der Gruppe eingestellt ist.

Kommentar

Wahlfreier Kommentar zum Objekt.

Kommunikation aktiv

Aktiviert die Kommunikation mit der SPS.

Kommunikation beim Hochfahren des Variablenservers nicht starten

Setzt die Kommunikation über den Kanal solange aus, bis sie reaktiviert wird.

Kompatible Strukturerweiterungen erlauben

Ermöglicht die Kommunikation von Variablen ohne Fehlermeldungen trotz gewisser Abweichungen in den Strukturen zwischen VisiWin und SPS.

Lesen wiederholen bei Schreib-/Lesekonflikt

Schützt vor Datenverlusten bei einem Schreib-/Lesekonflikt im Variablenserver.

Name

Name des Objektes.

Noch nicht verfügbare Variablen nach Initialisierungsphase erneut verbinden

Legt fest, dass der Variablenserver zyklisch versuchen soll, die Variablen, die im OPC-/OPC-UA-Server während der Verbindungsphase nicht angemeldet werden konnten, erneut anzumelden.

OPC-Servername

Registrierter Name des OPC-Servers.

Separator

Trennzeichen für die Namensräume im Variableneditor

Sicherheit

Sicherheitseinstellungen für die Verbindung und Kommunikation zwischen Variablenserver und UA-Server.

Standardzugriffspfad

Optional: Legt den Zugriffspfad (Namespace) für die Variablen im Kommunikationskanal fest.

Startwerte nicht synchron einlesen

Optionale Optimierung beim Starten des Projekts

Strukturzugriff

Entscheidet, wie auf Prozessvariablen vom Datentyp einer Struktur zugegriffen werden soll.

URL

Verbindungsendpunkt des OPC UA-Servers

Variablen beim Deaktivieren weiterlesen

Legt fest, das Variablen, die nicht mehr von der Applikation benötigt und deshalb im Variablenserver abgemeldet werden, trotzdem aus der Kommunikationskomponente weiter angefordert werden.

Variablen statisch aktivieren

Bestimmt den Datenaustausch zwischen Variablenserver und OPC-Server.

Variablenwerte bei OPC Quality BAD nicht übernehmen

Legt fest, welcher Wert in den Variablenserver geschrieben wird, wenn eine Variable vom OPC-Server übertragen wird, deren Quality-Flag nicht "QUALITY_GOOD" ist.

Verbindungsversuche nach Initialisierungsphase wiederholen

Legt fest, ob nach der Initialisierungsphase weiterhin versucht wird, eine Verbindung zum OPC-/OPC-UA-Server aufzubauen.

Wertaktualisierung bei Änderung des Zeitstempels

Legt fest, dass der OPC UA-Server mit jedem für die Kommunikationsgruppe eingestellten Zyklus Werte auch ohne deren Änderung an den Client (VisiWin Laufzeit) versendet.