Kommunikation aktiv

Aktiviert die Kommunikation der Kommunikationskomponente mit der SPS.

Einstellung

Beschreibung

1

Die Datentransfer zwischen Kommunikationskomponente und SPS findet statt (Standardeinstellung).

0

Es findet kein Datentransfer zwischen Kommunikationskomponente und SPS statt. Die Variablen des Kanals werden wie interne Variablen behandelt und verbleiben im Variablenserver.
example:

Das Deaktivieren ist z. B. hilfreich in folgenden Fällen beim Entwickeln oder Testen einer Applikation:

  • Die Kommunikationskomponente ist auf dem Entwicklungsrechner nicht installiert.
  • Der Entwicklungsrechner hat keine Verbindung zur SPS.
  • Bei der Fehlersuche in der Applikation würden die Daten aus der SPS stören.

Dieser Parameter darf nicht mit den Parametern Definition aktiv und Zur Laufzeit aktiv verwechselt werden.

Parameter für Modul: