Einzelzugriff auf Strukturelemente automatisieren

Diese Option steht erst zur Verfügung, wenn der Parameter Einzelzugriff beim Schreiben auf Strukturelemente aktiviert wurde.

Bei einigen OPC-UA-Servern wird der Einzelzugriff auf Feld-/Strukturelemente nicht durchgängig unterstützt. Sie können den Parameter Einzelzugriff auf Strukturelemente automatisieren aktivieren, um beim Hochfahren des Systems automatisch prüfen zu lassen, ob alle benötigten Strukturmitglieder/UA-Knoten einzeln beschreibbar sind.

Einstellung

Beschreibung

0

Beim Systemstart wird nicht automatisch geprüft, ob alle UA-Knoten einzeln beschreibbar sind (Standardeinstellung). Das System geht davon aus, dass alle Stukturmitglieder einzeln beschrieben werden dürfen, wenn der Parameter Einzelzugriff beim Schreiben auf Strukturelemente aktiviert wurde.

Anmerkung: Wenn das System versucht einen Mitgliedsknoten zu beschreiben und verwehrt die SPS diesen Schreibzugriff, dann wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

1

Beim Start des Systems werden alle Strukturelemente auf ihre Einzelzugriffsmöglichkeit (UA-Knoten direkt verfügbar) hin untersucht. Steht ein Knoten nicht für Schreibzugriffe zur Verfügung, wird statt des einzelnen Elements die ganze Struktur beschrieben.

Anmerkung: Ist diese Option aktiviert, kann der Systemstart bei einer großen Variablenanzahl merkbar länger dauern.

Für Einzelzugriffe auf Feldelemente steht die Option Einzelzugriff beim Schreiben auf Feldelemente mittels 'IndexRange' zur Verfügung.

Parameter für Modul: