Einzelzugriff beim Schreiben auf Strukturelemente

Bestimmt, ob der schreibende Zugriff auf ein Strukturelement die gesamte Struktur auf die Kommunikationskomponente zurückschreibt.

Einstellung

Beschreibung

0

Beim schreibenden Zugriff auf ein Strukturmitglied wird die gesamte Struktur beschrieben (Standardeinstellung).

1

Auf einzelne Strukturelemente darf schreibend zugegriffen werden.

Anmerkung: Diese Einstellung hat nur dann eine Auswirkung, wenn der OPC-UA-Server die Einzelelementbeschreibung unterstützt. Lesen Sie dazu die Dokumentation des OPC-UA-Servers oder fragen Sie den Hersteller.

Parameter für Modul: