Noch nicht verfügbare Variablen nach Initialisierungsphase erneut verbinden
Legt fest, dass der Variablenserver zyklisch versuchen soll, die Variablen, die im OPC-/OPC-UA-Server während der Verbindungsphase nicht angemeldet werden konnten, erneut anzumelden.
Der Zyklus für einen erneuten Versuch beträgt standardmäßig 10 Sekunden und kann im VisiWin 7 Server Manager unter Konfiguration: Projektserver > Kommunikationskanäle > Auto Restart Verzögerung eingestellt werden.
Diesen Parameter zu aktivieren ist in Fällen sinnvoll, wenn damit zu rechnen ist, dass einige vom OPC-/OPC-UA-Server verwaltete Steuerungen temporär nicht verfügbar sind, deren Variablen aber verbunden werden sollen, sobald die jeweilige Steuerung wieder angeschlossen ist.
Dieser Parameter wird nur ausgewertet, wenn die Kommunikation mit dem OPC-/OPC-UA-Server grundsätzlich vorhanden ist (siehe Verbindungsversuche nach Initialisierungsphase wiederholen).
Parameter für Modul: