Kommunikationskanal (OPC)

Nach der Definition des Kanals können Sie den Kanal konfigurieren, um sein Verhalten zu bestimmen.

Um einen Kanal zu konfigurieren, klicken Sie auf den Kanalnamen im Projektexplorer. Die Parameter werden im Fenster Eigenschaftenseiten angezeigt.

Parameter

Name Beschreibung
Beschreibung Gibt einen beschreibenden Text für die Kommunikationskomponente an.
Browser Legt die Komponente zum Übernehmen von Variableninformationen fest.
Browsereigenschaften Legt die Einstellungen für den Browser fest.
Bytetausch Optionale Datenkonvertierung beim Zugriff auf Strukturen als Bytestream.
Daten direkt aus der Hardware lesen Bestimmt die Datenquelle beim synchronen Lesen.
Einzelzugriff auf Feldelemente Gibt an, ob der Zugriff auf Feldelemente einzeln erfolgen kann.
Fließkomma-Konvertierung IEEE-S5/S7 Optionale Datenkonvertierung beim Zugriff auf Strukturen als Bytestream
Kommentar Wahlfreier Kommentar zum Objekt.
Kommunikation aktiv Aktiviert die Kommunikation mit der SPS.
Kommunikation beim Hochfahren des Variablenservers nicht starten Setzt die Kommunikation über den Kanal solange aus, bis sie reaktiviert wird.
Konfiguration im OPC-Server-Projekt speichern Legt fest, wo die Konfigurationseinstellungen eines INOSOFT OPC-Servers gespeichert werden.
Lesen wiederholen bei Schreib-/Lesekonflikt Schützt vor Datenverlusten bei einem Schreib-/Lesekonflikt im Variablenserver.
Name Name des Objektes.
Nur Data-Callback-Interface V1.0 benutzen Zugriffsvariante auf das Interface des OPC-Servers
OPC-Server hat Unicode-Strings Optionale Datenkonvertierung beim Zugriff auf Strukturen als Bytestream
OPC-Servername Registrierter Name des OPC-Servers.
OPC-Shutdown-Interface nicht verbinden Bestimmt, wie sich der Variablenserver beim Beenden der OPC-Serverapplikation verhält.
Rechnername Netzwerkname des Rechners, auf dem der OPC-Server installiert ist und von dem er gestartet werden soll
Separator Trennzeichen für die Namensräume im Variableneditor
Startwerte nicht synchron einlesen Optionale Optimierung beim Starten des Projekts
Strukturzugriff (OPC) Entscheidet, wie auf Prozessvariablen vom Datentyp einer Struktur zugegriffen werden soll.
Variablen statisch aktivieren Bestimmt den Datenaustausch zwischen Variablenserver und OPC-Server.
Variablenwerte bei OPC Quality BAD nicht übernehmen Legt fest, welcher Wert in den Variablenserver geschrieben wird, wenn eine Variable vom OPC-Server übertragen wird, deren Quality-Flag nicht QUALITY_GOOD ist.
Verbindungsversuche nach Initialisierungsphase wiederholen Legt fest, ob nach der Initialisierungsphase weiterhin versucht wird, eine Verbindung zum OPC-/OPC-UA-Server aufzubauen.
VT_BOOL (Boolean) = 1 Byte Optionale Datenkonvertierung beim Zugriff auf Strukturen als Bytestream
VWE erzeugt OPC-Items (CallR-Server) Legt fest, ob der OPC-Server als CallR-Server Prozessvariablendefinitionen aus der Projektdatei bezieht.
Worttausch VT_I4, VT_UI4 Optionale Datenkonvertierung beim Zugriff auf Strukturen als Bytestream
Worttausch VT_R4, VT_R8 Optionale Datenkonvertierung beim Zugriff auf Strukturen als Bytestream