Rechnername
Gibt den Netzwerknamen des Rechners an, auf dem die Kommunikationskomponente installiert ist. Üblicherweise wird der Rechnername über den OPC-Server-Auswahldialog bestimmt (siehe Parameter OPC-Servername). Wird kein Rechnername angegeben, so geht das System davon aus, dass die Kommunikationskomponente lokal installiert ist. Der Name des lokalen Rechners kann explizit angegeben werden. Es ist jedoch zu unterscheiden, dass in diesem Fall der Zugriff auf die Kommunikationskomponente über DCOM erfolgt (nicht über COM).
Als Rechnername kann entweder direkt der Name eines Computers oder ein Verweis auf den Namen eines Computers angegeben werden. Die Angabe eines Verweises wird dem Variablenserver durch ein führendes @-Zeichen im Rechnernamen bekannt gegeben.
Im Projektexplorerknoten Projektkonfiguration ist ein Unterknoten namens Rechnernamen enthalten. Hier werden die als Rechnernamen angegebenen Synonyme aufgelöst.