Rechnernamen

In diesem Bereich der Projektkonfiguration werden Synonyme (Aliase) für Rechnernamen festgelegt, die zur Entwicklungszeit benötigt werden.

Beinhaltet eine Tabelle, in der Synonyme für Computernamen angegeben werden.

Diese Synonyme werden in folgenden Systemmodulen verwendet:

Benutzerverwaltung
Benutzergruppenzuordnung auf anderen Computern erwartet Computernamen, auf denen Benutzer zu anderen Benutzergruppen zugeordnet werden können.
Variablen
Im Parameter Rechnername eines OPC-Server-Kommunikationskanals wird der Name eines Rechners erwartet.
Trends
Eine als Remote-Trend eingestellte Trenddefinition beinhaltet einen Computernamen.

Bei diesen Einstellungen ist zumeist zur Entwicklungszeit noch nicht bekannt, über welchen Namen (über welche IP-Adresse) der entfernte Rechner angesprochen werden kann. Der Entwickler kann statt des realen Computernamens auch eines der hier festgelegten Synonyme (mit führendem @-Zeichen) in den o. g. Definitionen verwenden. Auf dem Zielsystem müssen dann nur noch die realen Computerbezeichnungen in der Synonymliste eingetragen werden.

Alias
Der Name, der in den o. g. Definitionen als Synonym verwendet wird
Rechnername
Netzwerkname oder IP-Adresse des Rechners