Definition: Trend

Ein Trend legt fest, welche Prozessvariable auf welche Art aufgezeichnet werden soll. Ein Trend muss zwingend einem Archiv angehören.

Nachdem Sie einen Trend in einem Archiv angelegt haben, können Sie die Parameter für den Trend entweder im Tabelleneditor oder auf den Eigenschaftenseiten festlegen.

Die Parameter sind auf den Eigenschaftenseiten auf folgenden Tabs gruppiert:

Parametername

Beschreibung

Definition aktiv

Legt fest, ob die Objektdefinition gültig ist.

Modus (Filter)

Filtermethode vor der Aufzeichnung

Tiefe (Filter)

Einstellung für den Parameter Filter

Hysterese

Aufzeichnungshysterese (Differenzwert, bei dem ein Variablenwert aufgezeichnet wird)

Modus (Hysterese)

Bestimmt, wie der Wert des Parameters Hysterese interpretiert wird.

Kommentar

Wahlfreier Kommentar zum Objekt.

Maximum

Aufzeichnungs-Maximum (variabel oder konstant)

Minimum

Aufzeichnungs-Minimum (variabel oder konstant)

Name

Name des Objekts.

Text

Lokalisierbarer Text zum Objekt.

Trendvariable

Name der Prozessvariablen, die aufgezeichnet werden soll