Hysterese

Die Festlegung einer Hysterese im Trend kann zur Datenkompression genutzt werden. Prozessvariablenwerte werden nur dann in das Archiv geschrieben, wenn sie sich um einen im Parameter Hysterese festgelegten Wert gegenüber dem zuletzt gespeicherten Wert ändern. Der Hysteresewert kann absolut oder auch relativ angegeben werden (siehe auch Parameter Modus (Hysterese)).

Der Parameter akzeptiert folgende Eingaben:

Typ

Beschreibung

Zahl

Eine Konstante (Nachkommastellen von Vorkommastellen durch einen Punkt trennen, z. B.: 1.234)

Text

Der Name einer anderen Prozessvariablen, deren aktueller Wert anstelle des eigentlichen Wertes archiviert wird. Im Editor wird über die Schaltfläche ein Dialog zur Auswahl einer Prozessvariablen geöffnet.

Parameter für Modul: