Modus (Filter)
Aufzeichnungsfilter: Bevor ein Prozessvariablenwert archiviert wird, kann er mit Hilfe der Parameter Modus (Filter) und Tiefe (Filter) gefiltert werden. Der Parameter Tiefe gibt dabei die Anzahl der im Filter verarbeiteten Messwerte an. Der aktuelle Messwert wird zusammen mit der im Parameter Tiefe angegebenen Anzahl der zuletzt gemessenen Werte in der Filteroperation verarbeitet.
|
Filter |
Beschreibung |
|---|---|
|
Kein Filter |
Es wird kein Aufzeichnungsfilter angewendet. |
|
Mittelwert |
|
|
Mittelung |
Wird die Filtertiefe auf 0 gestellt, so bezieht sich die Mittelung auf alle Messwerte seit dem Start der Aufzeichnung. |
|
Maximum |
Der maximale Wert der in Tiefe angegebenen Anzahl der zuletzt gemessenen Werte wird archiviert. |
|
Minimum |
Der minimale Wert der in Tiefe angegebenen Anzahl der zuletzt gemessenen Werte wird archiviert. |
Parameter fßr Modul: