Minimum
Die Parameter Maximum und Minimum werden zur Berechnung der Hysterese verwendet, wenn der Parameter Modus (Hysterese) auf In Promille von Maximum-Minimum eingestellt ist.
Der Parameter akzeptiert folgende Eingaben:
|
Typ |
Beschreibung |
|---|---|
|
Zahl |
Eine Konstante (Nachkommastellen von Vorkommastellen durch einen Punkt trennen, z. B.: 1.234) |
|
Text |
Der Name einer anderen Prozessvariablen, deren aktueller Wert anstelle des eigentlichen Wertes archiviert
wird. Im Editor wird über die Schaltfläche |
ein
Dialog zur Auswahl einer Prozessvariablen geöffnet.