Verbindungsversuche nach Initialisierungsphase wiederholen

Legt fest, dass falls die Verbindungsherstellung zum OPC-/OPC-UA-Server während der Initialisierungsphase nicht gelingt (z. B. aufgrund einer erhöhten Auslastung von Netzwerk oder OPC-/OPC-UA-Server, OPC-/OPC-UA-Server noch nicht verfügbar oder bereit), der Variablenserver versuchen soll, auch danach zyklisch den Kontakt zum OPC-/OPC-UA-Server herzustellen.

Der Zyklus für einen erneuten Versuch beträgt standardmäßig 10 Sekunden und kann im VisiWin 7 Server Manager unter Konfiguration: Projektserver > Kommunikationskanäle > Auto Restart Verzögerung eingestellt werden.

Bei jedem nicht erfolgreichen Versuch werden entsprechende Fehlerinformationen in die Protokolldatei des VWE Managers (VWEManager.log) eingetragen. Wird der OPC-/OPC-UA-Server schließlich erreicht, werden einmalig die Variablen beim OPC-/OPC-UA-Server angemeldet.

Für Versionen bis einschließlich 2021-1 beinhaltete das Aktivieren des Parameters beides:

  • das zyklische Versuchen der Verbindungsherstellung zum OPC-/OPC-UA-Server und nach einer erfolgreichen Verbindung die Anmeldung der Variablen im OPC-/OPC-UA-Server

  • falls festgestellt wird, dass einige Variablen im OPC-/OPC-UA-Server noch nicht vorhanden sind, das zyklische Versuchen der Anmeldung dieser Variablen.

Hatten Sie in Ihrem Projekt bis Version 2021-1 also diesen Parameter aktiviert und wollen das bisherige Verhalten (1. und 2.) beibehalten, dann müssen Sie zusätzlich den ab Version 2021-2 neu eingeführten Parameter Noch nicht verfügbare Variablen nach Initialisierungsphase erneut verbinden manuell aktivieren, falls dies nicht automatisch über die Konvertierung des Projekts auf die Version 2021-2 erfolgt.

Parameter für Modul: