OPC-Shutdown-Interface nicht verbinden

Bestimmt das Verhalten des Variablenservers beim Beenden der OPC-Server-Applikation. Wird der OPC-Server beendet, während der als Client angeschlossene Variablenserver läuft, kann dies dem Variablenserver über das Shutdown-Interface gemeldet werden.

Einstellung

Beschreibung

1

Die Meldung über das Shutdown-Interface des OPC-Servers wird ignoriert. Ein Fehler wird generiert.

0

Die Meldung über das Shutdown-Interface des OPC-Servers wird aufgenommen. Der Variablenserver versucht anschließend, die Verbindung neu aufzubauen.

Parameter für Modul: