Kommunikation beim Hochfahren des Variablenservers nicht starten
Legt fest, dass beim Start des Variablenservers keine Kommunikation über diesen Kanal stattfinden soll. Ist diese Option aktiviert, dann befindet sich der Kommunikationskanal zur Laufzeit im angehaltenen Zustand, kann aber durch das Zurücksetzen des Bits 7 der Systemvariablen __CHANNEL_STATE_<x> reaktiviert werden.
Sie können diesen Parameter z. B. verwenden, um die Kommunikation mit einer Steuerung aus der Applikation heraus an- und auszuschalten und dabei Fehlermeldungen der VisiWin Laufzeit zu vermeiden.
Dieser Parameter darf nicht mit dem Parameter Kommunikation aktiv verwechselt werden.
Parameter für Modul: