Strukturzugriff (OPC)

Bestimmt, wie auf Prozessvariablen vom Datentyp einer Strukturdefinition zugegriffen wird.

Einstellung

Beschreibung

Als Bytestream

Wird eine Prozessvariable vom Datentyp einer Struktur gelesen/beschrieben, so werden die Daten als Bytestream zwischen OPC-Server und Variablenserver ausgetauscht. VWOPC-Server benutzen dieses Datenformat.

Als Struktur (IEC1131)

Wird eine Prozessvariable vom Datentyp einer Struktur gelesen/beschrieben, so werden die Daten als Variantdaten zwischen OPC-Server und Variablenserver ausgetauscht.

Als Einzelvariablen

Während der Initialisierungsphase wird beim OPC-Server jedes Strukturelement als einzelne Prozessvariable angemeldet. Der blockweise Zugriff auf eine Prozessvariable vom Datentyp einer Strukturdefinition ist also ein Zugriff auf jedes Strukturelement in dieser Prozessvariablen.

Die Einstellung des Strukturzugriff-Parameters ist abhängig vom funktionalen Umfang des OPC-Servers.

Grundsätzlich gilt:

VWOPC-Server benutzen den Modus Als Bytestream.

OPC-Server, die keine erweiterten Datentypen kennen, müssen auf den Modus Als Einzelvariablen eingestellt werden, wenn im VisiWin Projekt Strukturdefinitionen verwendet werden. Weitere Informationen befinden sich üblicherweise in der Dokumentation des OPC-Servers.

Parameter für Modul: