Filter für Meldungen für die Diagnose (Meldungsschwall)

Fehler bei der Kommunikation zwischen OPC-UA-Server und Visualisierung werden in der Diagnosedatei des VWE Managers (VWEManager.log) protokolliert und vom VisiWin Alarmsystem an den VisiWin Client zur Anzeige und Quittierung durch den Benutzer weitergegeben.

In bestimmten Fällen können Fehlermeldungen jedoch mehr stören als nützen.

Im Parameter Filter für Meldungen für die Diagnose (Meldungsschwall) können Sie einen Filter aktivieren, der bestimmte Arten von Meldungen oder pauschal alle Meldungen von der Protokollierung ausschließt.

Ist ein Filter eingestellt worden, wird der Zustand des Filters zur Laufzeit in der Diagnosedatei des VWE Managers protokolliert.

Beispiel:

Abbildung 1. Hinweis auf einen aktiven Filter in der Diagnosedatei (all messages are filtered out)

15:34:17 <VisiWin 7 Manager (Project Server)> Kernel starten
15:34:17 <OPCKernel> Comm-Channel Ch1: all messages are filtered out!
Achtung: Ein Filter sollte nur in Sonderfällen eingeschaltet werden. Denken Sie daran, eventuell eingestellte Filter wieder zu deaktivieren, sobald der Sonderfall nicht mehr besteht.

Einstellung

Beschreibung

(kein Filter)

Alle Meldungen des OPC-UA-Servers werden protokolliert (Standardeinstellung).

Meldungen für Variablen während einer Verbindungsunterbrechung ausfiltern

Variablenfehler werden nicht protokolliert, solange die Verbindung unterbrochen ist. Wenn die Verbindung wiederhergestellt ist, werden Variablenfehler wieder automatisch protokolliert. Andere Fehler, z. B. Verbindungsfehler, werden immer gemeldet.

example: Bei bestimmten Konstellationen von OPC-UA-Server und SPS in Verbindung mit sehr vielen kommunizierten Variablen kann eine Unterbrechung der Kommunikation mit der SPS eine Flut von Meldungen in der Visualisierung auslösen, die vor allem Variablenanmeldungen betreffen. Schlimmstenfalls führt dies dazu, dass die Visualisierung nicht mehr bedient werden kann. In diesem Fall können Sie Variablenfehler von der Protokollierung ausschließen, solange die Verbindung unterbrochen ist.

Meldungen für alle Variablen ausfiltern

Variablenfehler werden nicht protokolliert.

Achtung: Wählen Sie diese Einstellung nur, wenn alle Variablen in Ordnung sind, d. h. auf der SPS vorhanden und vom richtigen Datentyp sind.

Alle Meldungen ausfiltern

Es werden keine Meldungen des OPC-UA-Servers in VisiWin protokolliert.

example: Diese Einstellung ist nützlich z. B. bei der Inbetriebnahme, wenn die Kommunikation ständig abbricht, weil an der SPS gearbeitet wird, Strom abgeschaltet wird etc.

Parameter für Modul: