Beim Lesen und Schreiben von Variablen die canonische Node-ID anstelle einer registrierten verwenden
Beim Registrieren der Variablen (Knoten) mit der ItemID im OPC-UA-Server wird für den schnellen Zugriff auf die Variable eine Art Index vom OPC-UA-Server generiert (registrierte Node-ID). Die registrierte Node-ID wird dann für die Kommunikation mit dem VisiWin OPC-UA-Client verwendet. Registrierte Node-IDs steigern beim synchronen Schreiben und Lesen die Performance, dies wird z. B. beim Schreiben von großen Rezepten deutlich.
Manche OPC-UA-Server, wie z. B. einige Embedded-OPC-UA-Server, benötigen für das Generieren und Verwalten dieser Indizes jedoch Speicherplatz, der dort dafür nicht vorgesehen und daher eingeschränkt ist.
Mit diesem Parameter können Sie die Verwendung von registrierten Node-IDs für das Lesen und Schreiben von Variablenwerten unterbinden und stattdessen die ItemID (d. h. die kanonische Node-ID) verwenden.
Das Aktivieren des Parameters kann zu einer Verzögerung bei direkten Schreib- und Lesevorgängen aus der Visualisierung führen.
Wenn Sie diesen Parameter aktivieren, dann wird der Parameter Beim Anmelden von Monitored Items in Subscriptions keine registrierten Nodes verwenden nicht ausgewertet.