Beim Anmelden von Monitored Items in Subscriptions keine registrierten Nodes verwenden
Der EASY UI Designer OPC-UA-Client verwendet beim Anmelden der Variablen in den Kommunikationsgruppen (Subscriptions) des OPC-UA-Servers die zuvor beim Registrieren ermittelten Node-IDs des OPC-UA-Servers. Wenn dies beim Projektstart zu dem Fehler Unbekannter Knoten führt, könnte es daran liegen, dass der OPC-UA-Server (z. B. der Embedded OPC-UA-Server der S7-1500 Reihe von Siemens) für Subscriptions nur die Original-ID (ItemID) und nicht die registrierte Node-ID unterstützt. In diesem Fall können Sie diesen Parameter aktivieren. Beachten Sie, dass das Aktivieren des Parameters zu einer längeren Initialisierungsphase der Visualisierung führen kann.
Tipp:DiagnoseDer Fehler Unbekannter Knoten wird zur Laufzeit in
der Logdatei des VisiWin 7 Managers VWEManager.log
protokolliert. Um die Logdatei einzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf das Symbol des VisiWin 7 Managers
im Infobereich der Windows-Taskleiste
und wählen Sie Diagnose aus dem Kontextmenü.
Wenn Sie den Parameter Beim Lesen und Schreiben von Variablen die canonische Node-ID anstelle einer registrierten verwenden aktivieren, dann wird der Parameter Beim Anmelden von Monitored Items in Subscriptions keine registrierten Nodes verwenden nicht ausgewertet.
Parameter für Modul: