Ereignisvariable
Bestimmt den Namen der Variablen, die den Alarm/die Alarme auslöst.
In Abhängigkeit vom Alarmtyp hat die Ereignisvariable folgende Funktion:
|
Typ |
Beschreibung |
|---|---|
|
Bit |
Der Alarm wird ausgelöst, wenn das über Bitnummer angegebene Bit in der Ereignisvariable den Wert 1 annimmt. Der Parameter 0-aktiv hat hier eine invertierende Funktion. Ist 0-aktiv gesetzt, wird der Alarm ausgelöst, wenn das Ereignisbit den Wert 0 einnimmt. |
|
Bitblock |
Die im Alarm angegebene Ereignisvariable gilt für alle im Bitblock-Typ angegebenen Zuordnungen. Jede Zuordnung beinhaltet dabei den Parameter Bitnummer. |
|
Numerisch |
Hier wird eine numerische Prozessvariable als Ereignisvariable angegeben. Die Zuordnungen im numerischen Alarmtyp enthalten jeweils einen Wert, der mit dem aktuellen Wert der Ereignisvariablen verglichen wird. |
Im Auswahldialog für die Ereignisvariable kann ein Bitbereich angegeben werden. Über diese Angabe wird ein Bereich von Bits aus der Ereignisvariablen ausmaskiert.
Über
die Angabe des Bitbereichs werden die Bits 4–7 aus der
Ereignisvariablen ausmaskiert.
Zur Laufzeit nimmt die Ereignisvariable den Wert 52 (binär 00110100) an.
Die ausmaskierten Bits haben den Wert 0011, also 3. Dieser Wert wird nun als Wert der Ereignisvariablen weiterverwendet, d. h. sowohl die Angabe der Bitnummern, als auch die Wertangabe im numerischen Alarmtyp beziehen sich auf den so ausmaskierten Wert.
Parameter für Modul: