Ersatzwertmodus

In bestimmten Fällen ist es möglich, anstelle des wahren Prozessvariablenwertes einen Ersatzwert zu übertragen. Der Parameter Ersatzwertmodus beschreibt, wohin und in welchen Fällen der Ersatzwert anstelle des wahren Prozessvariablenwertes übertragen wird.

Die Einstellungen beschreiben gemeinsam den Übertragungszeitpunkt und das Übertragungsziel für den Ersatzwert.

 

Einstellung

Beschreibung

Übertragungszeitpunkt

Beim Start senden

Der Ersatzwert wird beim Start des Variablenservers geschrieben. Dies kann zum Initialisieren einer Prozessvariablen dienen.

 

Bei Kommunikationsabbruch senden

Der Ersatzwert wird bei einer Kommunikationsstörung in die Prozessvariable im Variablenserver geschrieben. Die Übertragung an die Kommunikationskomponente hat hier keine Funktion, da die Prozessvariable in der Kommunikationskomponente bei einer Kommunikationsstörung ja nicht beschrieben werden kann.

 

Beim Beenden senden

Der Ersatzwert wird beim Beenden des Variablenservers über die Kommunikationskomponente in die SPS geschrieben. Dies kann als Nachricht an die SPS genutzt werden, dass alle Visualisierungsapplikationen beendet worden sind. Eine Übertragung des Ersatzwertes in die Prozessvariable im Variablenserver ist nicht vorgesehen, da dieser ja gerade beendet wurde.

Übertragungsziel

In Variable eintragen

Der Ersatzwert wird zum Übertragungszeitpunkt in die Prozessvariable im Variablenserver geschrieben. Applikationssteuerelemente zeigen in diesem Fall den Ersatzwert an.

 

An die Kommunikationskomponente senden

Der Ersatzwert wird zum festgelegten Übertragungszeitpunkt in die Kommunikationskomponente (OPC-Server/Treiber) geschrieben.

Parameter für Modul: