Rezeptpuffer bei Änderung automatisch in aktuelle Rezeptdatei speichern

Früher: Geänderte Werte direkt speichern

Der Parameter bewirkt, dass über die Applikation (z. B. in den VisiWin Steuerelementen) im Rezeptpuffer geänderte Werte direkt, also ohne Auslösen der Triggerfunktion Speichern, über den Rezeptserver in aktuelle Rezeptdatei geschrieben werden.

Anmerkung: Die geänderten Prozesswerte werden dabei in die zuletzt verwendete Rezeptdatei geschrieben. Damit die Werte gespeichert werden können, muss also vorher mindestens einmal die Funktion Laden oder Speichern ausgeführt worden sein oder es muss der initiale Rezeptname in der Rezeptklassendefinition angegeben sein.

Parameter für

Modul Rezepte:
Rezeptklasse

Siehe auch