Variable für Lesetrigger

Bestimmt eine Variable, deren Wertänderung auf 1 das Lesen von Werten aus dem Variablenserver in den Rezeptserver auslöst. Nach dem Lesen wird der Wert der Variablen automatisch auf 0 zurückgesetzt. Die Variable kann entweder einen booleschen oder einen ganzzahligen Datentypen haben. Über die Festlegung der Bitnummer auf dem Variablenauswahldialog wird dann das als Trigger dienende Bit ausgewählt.

Parameter für

Modul Rezepte:
Rezeptklasse

Siehe auch