Lesezugriffe
Bestimmt, ob der lesende Zugriff auf Prozessvariablen dieser Gruppe der Kommunikationskomponente synchron oder asynchron erfolgen soll.
|
Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Synchron |
Der Variablenserver reicht eine Leseanforderung an die Kommunikationskomponente weiter und wartet, bis der Prozessvariablenwert zurückgegeben wird. Das synchrone Lesen erhöht die Datenkonsistenz im Variablenserver, da nach der Anfrage auf jeden Fall gewartet wird, bis der Prozessvariablenwert zurückgegeben wird. Nachteilig wirkt sich jedoch aus, dass unter Umständen das gesamte System auf die Rückgabe des Prozessvariablenwertes warten muss, wenn die Kommunikationskomponente die Daten nicht schnell genug zurückgibt. |
|
Asynchron |
Der Variablenserver schickt eine Anforderung zum Lesen eines Prozessvariablenwertes an die Kommunikationskomponente. Nach der Bearbeitung der Leseanforderung schickt die Kommunikationskomponente eine Nachricht, die den Prozessvariablenwert enthält, an den Variablenserver. Der Vorteil ist, dass der Variablenserver zwischen Anforderung und Nachricht weiter arbeitet. |
Für Prozessvariablen aus VisiWin Treibern hat diese Einstellung nur eine Funktion, wenn der Parameter Synchrone Kommunikation ermöglichen aktiviert ist. Ansonsten werden die Variablenanforderungen asynchron ausgeführt.
Parameter für Modul: