Letzte Rezeptdatei beim Start laden

Legt fest, ob die in der letzten Applikationssession zuletzt geladene Rezeptdatei beim Applikationsstart sofort in die entsprechenden Prozessvariablen geladen werden soll.

Nach dem Start der Applikation ist der Rezeptpuffer einer Rezeptklasse üblicherweise leer. Über die hier beschriebene Option kann der Rezeptpuffer mit der zuletzt geladene Rezeptdatei initialisiert werden. Direkt anschließend werden die Werte automatisch in die entsprechenden Prozessvariablen und damit zur SPS übertragen.

Das System merkt sich zwischen den Applikationsläufen den Namen der zuletzt geöffneten Rezeptdatei in der Projektdatei.

Parameter für

Modul Rezepte:
Rezeptklasse

Siehe auch