Max. Anzahl Dateien
Legt fest, wie viele Archivdateien durch die Archivdefinition maximal auf der Festplatte angelegt werden können. Wird die hier angegebene Anzahl überschritten, werden die ältesten Archivdateien gelöscht. Dies dient dazu, die Festplatte vor einem Überlauf zu schützen.
Die maximale Anzahl der Dateien ist auf 28 beschränkt und kann nicht geändert werden.
Eine zusätzliche Methode zur Begrenzung der Archivdaten auf der Festplatte wird über den Parameter Max. Dateiengesamtgröße ermöglicht.
Parameter für Modul: